This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA78M:79M15工作条件异常

Guru**** 2383220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082840/ua78m-abnormal-condition-working-with-79m15

部件号:UA78M
“线程:LM258”中讨论的其它部件

你好,团队

客户使用78M15和79M15作为+/-15V 电源,从+/-18V 供电,如下图所示。 但有时在通电时,78M15的输出被夹紧至-0.8V,79M15的输出为-15V。 78M15似乎受到79M15的影响。 下一个阶段是 LM258,它只消耗 mA 电平电流。 你有什么见解吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,肖芬,

    请提供完整的可订购部件号?

    您是否还可以提供两台设备的输入电压,输出电压和输出电流(如果可能)的范围图? 输出电流电平是多少?

    请您详细解释一下您对设备的影响?

    谢谢,

    吉米