请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC21759-Q1 大家好,
我想使用 UCC21759-Q1驱动 MOSFET,尽管有人明确提到它可以用于 IGBT 和 SIC- MOSFET。
我想知道它是否会起作用。
此致,
Rajesh BN。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我想使用 UCC21759-Q1驱动 MOSFET,尽管有人明确提到它可以用于 IGBT 和 SIC- MOSFET。
我想知道它是否会起作用。
此致,
Rajesh BN。
拉杰什,
UCC21759可以驱动 Si MOSFET,但我没有看到在这种环境下使用的这一部分,因为 Si MOSFET 通常用于低功耗应用,而这些应用不需要其功能集,而更适合低成本的驱动器。
UCC53x0系列等“更简单”的驱动程序可能更适合您的应用,甚至是驱动强度较低的 ISO5x5x 系列。
如果您可以为计划驱动的 Si FET 提供规格/数据表,我可以提供建议。
最佳
迪米特里