This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS8117A:我们可以使用铝电解电容器来输出电容器吗?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082618/lms8117a-can-we-use-an-aluminum-electrolytic-for-output-capacitor

部件号:LMS8117A

大家好,团队

我们是否可以使用铝电解质来输出电容器?
我相信我们可以使用它,但我想证实这一点,以防万一。

此致,
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaita,

              只要符合电容(如果使用 CADJ,至少为22uF,否则为10uF)和 ESR (0.5Ω < resr < 5Ω)标准,您就可以使用铝电解电容器 ,而不会遇到稳定性问题。 铝电解电容器通常体积更大, 温度稳定性相对较差。 因此,如果可能,我们鼓励将钽电容器用于此设备。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特