This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:ACDRV &CMSRC 电流限制电阻器值检查

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082767/bq24800-acdrv-cmsrc-current-limit-resistor-value-check

部件号:BQ24800

大家好,团队

客户对 BQ24800 ACDRV 和 CMSRC 电流限制电阻器值有一个问题,因为他们不经常使用4.02kohm,他们是否可以更频繁地使用值,如3.9k,4.7K 或5.1k?

谢谢,致以诚挚的问候,

意志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所述最近的分量值(3.9千)不是1%时的标准 E 系列电阻器。 4.02k 为标准配置。 我不知道他们为什么要改变它。

    我们建议设计尽可能接近 EVM。

    但是,如果他们坚持改变,我认为3.9万就可以了。  

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”