This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:加电顺序

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95378BQ5M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083404/tps40428-powerup-sequencing

部件号:TPS40428
线程中讨论的其他部件:CSD95378BQ5M

如果我使用一个5V 电源进行多相设计,我可以相信控制器和功率级可以一起加电和断电,还是需要延迟控制器以确保功率级先打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请检查 UVLO 表

    功率级可能没有 UVLO,但 建议 最小电源电压,即 CSD95378BQ5M。 当 VDD 到达 UVLO 时,控制器会打开/关闭,这也会打开/关闭功率级。 建议在功率级电源和 VDD 之间使用小型 RC 滤波器。

    此致