This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:关闭时反向偏置

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083310/lm317a-reverse-bias-on-turn-off

部件号:LM317A
“线程:ABS”中讨论的其它部件

我有一个电路,其中输入在关闭时会达到高阻抗。  我看到输入输出电压的短暂(10毫秒)偏移达到-0.39V,超过-0.3V 数据表规格。  我正试图决定我对此有多大的担忧。  从类似的问题看,我似乎是在用一条内部寄生路径来传回电流,而不是用这种反向偏置来传递电流。  是否有问题电流的规格?  数据表中谈到了保护二极管,但所示二极管在0.3V 时不会承载太多电流,因此不清楚它们会使反向偏差保持在0.3V 以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         这是一个相对较旧的设备,目前我们没有设备内部使用的 ESD 保护二极管的 I-V 特性信息。 如果电压偏移量和持续时间(超出 ABS 最高额定值)非常小,则设备损坏风险可能不会很高。 外部二极管(如数据表图17所示)可用于帮助保护设备。 但是,我们强烈建议不要违反 ABS Max 等级,以确保设备的长期可靠性。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特