This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:Rmode 和 RRF 的要求

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082198/tps53355-requirement-for-rmode-and-rrf

部件号:TPS53355
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我对 TPS53355的设置电阻器要求有疑问。

您能否告诉我 Rmode 和 RRF 电阻值的最小/最大要求?

数据表7-1和表7-3只显示了每个设置的一个电阻值,并且没有关于其范围的信息。

我的客户目前正在使用多个电阻器组合来实现表值,但他们希望使用更简单的配置。   

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我强烈建议电阻器选择保持在表7-1和表7-3中指定值的1%以内。 我总结了以下最低,最高和额定电阻,以符合该建议:

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec-San,

    感谢您的评论。

    +/-1%要求是否来自设计角度? 或者仅仅是因为事实特征分析是使用电阻器进行的,其准确度为+/-1%?

     

    我想知道,如果阻力超出了要求,会发生什么情况。

    例如,如果我们将470kohm(1%)电阻器作为 Rmode 来配置5.6毫秒软启动,会发生什么情况?

    它超出范围,因此 TPS53355可能无法配置设置?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +/- 1%要求来自零件表征角度,我们在该视图中使用 TPS53355上的+/- 1%要求对设备进行表征/验证。

    如果电阻超出此要求,TI 通常不能保证设备的运行方式与数据表中的详细说明相同。 尽管如此,我希望有一个470千欧电阻器作为 Rmode 来配置设备,使其具有5.6毫秒的软启动并在 FCCM 中运行。 但是 ,要保证 这些信息,需要对大量样品(理想情况下是从多个制造批次中)进行广泛的表征。 因此,如果可能,我会继续推荐+/- 1%的要求。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec-San,

    感谢您的评论。 我知道建议的范围基于特征参数。

    在设计角度上是否可以评论电阻范围要求?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec-San,

    如果设置值与电阻值类似变化,例如,Rmode 为330kohm,则软启动时间将在2.8ms 至5.6 ms 之间,也可以获得此类信息。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeo-San,

    模式和频率是在启动时检测到并锁定在零件中的离散选择。 这意味着模式/切换频率选择与电阻器选择没有任何线性/模拟依赖性。 当零件启动时,内部电流源将在这些引脚上应用电流,然后由零件读取后续电压以设定其切换频率和模式选择。 零件区分这些设置的阈值电压可能因工艺,变化和温度而异。 在最终测试和部件表征期间,TI 将确保+/-1%的规格将对表7-1和7-3中列出的设置进行编程。 如果您选择的电阻超出该范围,它可以工作,但该部件也可能选择一个非预期设置。

    例如,如果将100kohm 电阻 RRF 电阻器连接到地面,则该部件很可能会确定开关频率应设置为300kHz。 但是,根据零件,制造批次等之间的差异,如果阈值发生变化或超出内部比较器的容差范围,零件也可能将此设置注册为250kHz。 这就是为什么我强烈建议遵守+/- 1%规格的原因,因为这一规格的特征已经过仔细的描述,并且也符合 IC 设计师的建议。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德