This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:PMOS 请求的第二个来源

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083320/tps23756-2nd-source-of-pmos-request

部件号:TPS23756
线程中讨论的其它部件:PMP9563TPS23754TPS23754EVMABS

您好,

我对 PMOS 规范有疑问。

iNeed 将添加第二个源以替换原始 PMOS,即 FDMC2523P。

MOS 的 Vgs 为30V。 我们可以降低到20V 吗?

我们的电路参考   TPS23754的 PMP9563电路

我测量到 VC 电压约为15V (带56V POE),Vgate 峰值至峰值为16-17V。  

我还检查 了使用 SI2325DS 的 TPS23754EVM,并且 Vgs 为20V。

我们的设计是 POE 至12V。 请帮助建议使用的 Vgs 20V 是否安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    20V ABS 最大时的17V 电压非常接近。 它不会留下太多错误/组件变化的空间。 如果您愿意接受这种风险,您可以选择这种设计。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)