This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:关于建议的最小工作电压的问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22964C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083351/tps22964c-question-about-the-minimum-recommended-operating-voltage

部件号:TPS22964C

 TPS22964C 数据表说明:

该器件包含一个低 RDSON N 通道 MOSFET,可在1 V 至5.5 V 的输入电压范围内工作,并可切换高达3 A 的电流

我想知道设备是否可以在1[V]电源下运行。
通常会出现一些波纹/准确度,导致电源电压略微下降到1[V]以下。

1)设备在...处工作的最小电源电压是多少? (边距是否为10mV 或100mV 等?
2)这种“1V”最小值是否由设备中的 UVLO 功能决定?

我需要知道“1V”语句有多少设计利润...

谢谢!

此致,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    建议的最小电源电压为1V。 此处没有余量,因为这是我们指定和描述设备的最小电压。

    2.没有集成的 UVLO,但在1V 下运行可能会导致非理想的行为,如关闭,R_ON 高,打开不完整或对输入无响应。 我们建议将电压保持在1V 或以上。

    谢谢,

    Shreyas