This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 恒定电流限制器,用于蓄电池充电

Guru**** 2632665 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083101/constant-current-limiter-for-battery-charging

“线程:TPS1653”中讨论的其它部件

您好,

我叫伊塔马。

我的应用是一款壁式适配器,它应该为采用 CCCV 配置文件的锂离子电池充电。

蓄电池充电电压(CV)应与壁装适配器电压相同(电压范围:25-40V)

蓄电池充电电流(CC) 应 介于 3-5A (可调)之间。

墙上适配器是系统的单个电源,它为系统提供所需的电源和两个电池充电器。

我正在寻找将在墙上适配器和电池之间连接的 TI 限流器 IC。

电流限制器 IC 应设置在3-5A 之间,并应在电流限制模式下持续工作(蓄电池消耗源可以提供的最大电流)。

应用程序方框图:

我将感谢您的快速响应。

谢谢,

伊塔马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊 塔马尔,您好!

    感谢您的帮助!

    请查看 TPS1653并告诉我

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Rakesh,

    感谢您的快速响应!

    我已经了解了 TPS1653 IC,但它不符合我的要求,因为它是过电流模式:

    1.自动恢复(也称为“打嗝”)

    2.锁扣关闭

    对于我的应用,我需要在当前限制模式下连续工作,而不会断开 VO 连接。

    因此,我要再次将当前限制设置为3A。

    蓄电池持续消耗此3A 电流,并应 连接 VO。

    谢谢,

    伊塔马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊 塔马尔,您好!

    已理解。

    不幸的是,我们没有 持续 电流限制的解决方案。

    此致,Rakesh