This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165

Guru**** 2385980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083026/tps61165-tps61165

部件号:TPS61165
“线程:TPS92390”中讨论的其它部件

设备 Texas TPS61165DBVR 在低 PWM 电平(4%)下无法正常工作,电流输出从1mA 上升到4mA,没有任何原因。 问题似乎与输入电压有关,当输入电压从12V 变为145V 时,输出电流将上升。 这个问题似乎存在,反馈控制循环不稳定,请查看随附的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS61165DBVR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrea

      在增加 VIN 之前和之后,您能帮助为4%的占空比增加 SW 结果吗? 我从结果中看到的是 Vin 大于 VLED,而此设备通常用于增强拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我推荐任何降压升压设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrea

      您能帮助澄清您的要求吗? 输入电压范围是多少? 输出 LED 配置与文档中所示相同? 这是5s2p,总计40mA 还是80mA?  LED 字符串的电压随电流的不同而变化,从15V 到18V 不等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    11V 至18V 的 VIN (部分调节),I LED 从1mA 至40mA,LED 字符串电压从15-18V ( 由于电流变化和 LED 波形)。 在这种限制下,我认为降压-升压拓扑是正确的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrea

      我建议使用支持 SEPIC 拓扑的 TPS92390。 该设备可以同时覆盖电压范围和额定电流。