This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:功率耗散和热估计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083088/tl431-q1-power-dissipation-and-thermal-estimation

部件号:TL431-Q1
“线程:TL431”中讨论的其它部件

亲爱的专家:

应用程序如下所示。 如何计算 TL431的功耗并估算热量?

Pdiss=V阴极*阴极? 还是 Vref*阴极?

谢谢,

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦  

    TL431功率的计算公式如下:  

    Pdiss=V阴极*阴极

    此致

    Trailokya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trailokya,

    请介绍为什么使用 Pdiss=V阴极*阴极的原理?

    此致,

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦  

    总功耗将为  

    P = VKA*IKA + VREF*参考  

    一旦 TL431位于管制区,则 Iref 将低于 IKA 的0.5%(请参阅电气表),并且 VKA >= VREF。 因此,我们可以忽略 VREF*Iref 组件。  

    因此,请使用 VKA*IKA 进行所有功耗计算。  

    此致

    Trailokya