This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:设计要求:AA -gt;AAA 也可以吗?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083162/tps61220-design-requirements-aa---aaa-okay-too

部件号:TPS61220

大家好,团队

根据设计要求,设备数据表列出了2个 AA 碱性电池。 我认为这是由电压引起的。 因此,2个 AAA 也应该起作用。 这一假设是正确的还是必须是 AA?

此外,您是否有任何 EMI 测量结果和设备使用经验?

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    两个 AA 碱性电池的电压为3V。 TPS61220可以输出高达60mA,而不会触发输入电流限制。 如果您的输入电压高于3V,它应适用于5V/60mA。

    对于 EMI 设计,TPS61220与其他升压转换器的工作原理相同。 您可以参阅下面的应用程序注释。 谢谢!

    www.ti.com/.../slva955

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    个 AAA 碱性电池具有3V 电压,就像两个 AA 碱性电池一样。 您是否可以确认这也起作用?

    谢谢你,

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    如果2*AAA 碱性电池支持足够的漏电流,即>200mA,而 TPS61220的输入电压下降太多,我没有发现问题。

    -文浩