This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:长时间夹紧电压(1小时-48伏到38伏输出)

Guru**** 2536670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083210/lm74502-clamping-the-voltage-for-long-durations-1h---48vin-to-38vout

部件号:LM74502

尊敬的团队:

我想知道我们是否可以使用 LM74502长时间夹紧电压,以及您是否看到这样做有任何缺点。

我的用例如下:48V 直流(1小时)至38V 输出@ 2A (可能更小)。

我不希望在此期间能够通过 EMC,所以我猜唯一的问题是输出电压会有很多波纹,对吗?

提前非常感谢您的想法!

此致,

PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PA,

    当锁模电压设置为38V 时,我们可以预期输出的波纹大约为2-3V。 我在1小时内看不到任何其他有关夹紧输出电压的问题。 让我在工作台上验证一下这种情况,几天后再回来。

    谢谢

    迪亚尼苏