This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:部件号为 LMZM33604RLXR 的所需电压级别 VIH,VIL (启用引脚)

Guru**** 2521850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083334/lmzm33604-required-voltage-level-vih-vil-enable-pin-for-the-part-number-lmzm33604rlxr

部件号:LMZM33604

大家好,团队

对于零件号 LMZM33604RLXR,能否提供 VL (最小)=?,VIL (最大)=?,VIH (最小)=? VIH (最大)=?

此致,

卡拉亚拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,卡拉亚拉西 姆,

    对于 VIN,VIN 最大为36V。 VIN 最小值取决于 Vout。

    对于输出电压≤5 V,建议的最小 VIN 为3.5 V 或(VOUT + 1 V),以较大值为准。 对于输出电压> 5 V,
    建议的最小 VIN 为(1.1×VOUT)。 有关详细信息,请参阅“电压降”,如下所示: