请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ27Z561-R1 “线程”中讨论的其它部件:BQ27Z561
尊敬的专家:
随机(大约1%的机会),在客户关闭/打开移动电源后,无法访问 BQ27Z561 I2C。 BQ27Z561没有任何响应。 SCL 保持低,SDA 保持高。
当客户移动电源循环时,BQ27Z561始终连接电池。 (BQ27Z561无电源循环,无重置,无 DMFS 转储)。 Qulcomm 和 MTK 平台都会出现这种情况。
您是否听说过这种问题? 有人建议吗?
谢谢