This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2060:在工作台测试期间芯片无法解释的损坏

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082413/tps2060-unexplained-damage-to-chip-during-bench-testing

部件号:TPS2060

我们在新设计上测试了 TPS2060DRBT 器件作为5V 电源开关,并在两种情况下,在光工作台工作后,这些器件已损坏。  

这是配置: 我们为输入馈电5伏,并有选择地打开两个输出通道,这些通道为其他电路馈电。  使能线路和故障线路都直接连接到以3.3V 供电的微控制器。  输入电源线路和两条输出线路上有一个0.1uF 陶瓷盖。  此外,每个输出都有47uF 铝电解质。  输出线路与一对连接器相连,该连接器可连接由输出5V 线路供电的其它下游板。

零件损坏后,我们观察到输入(引脚2)处有5V 电压,但两个输出引脚(7和8)处都有3.8V 电压。  此外,即使微控制器在两条启用线路上配置了推拉输出,启用线路也都位于3.48V 直流(这意味着启用线路可能会向后馈送微控制器的 I/O 保护二极管,并以3.48V 的电压夹紧)。  故障线路(引脚5和8)均位于3.57V DC。  故障线路连接到配置为输入的微型引脚。  在这种状态下,部件也会受到轻微的接触。  断电时,两个输出引脚对地的阻抗都是几兆欧,就像看着一块未损坏的电路板一样。

在损坏发生时,两个输出上都没有产生过大的负载,应用软件的通道1启用已声明,通道2关闭。

我很感兴趣的是,两个通道似乎都受到了同样的损坏,但不明显的是,这种情况会发生在数据表图上,这使得它看起来除了欠压锁定块之外没有共享结构。   

您能帮助我了解这种损坏的可能原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dobbins,

    请检查布局,输入盖和输出盖是否离输入和输出引脚太远。

    其次,请在输入引脚附近添加另一个10uF 盖。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,  

    您能详细说明为什么输入引脚上的额外10uF 盖可能在这里有所帮助?  您是否认为输入压力过大,电压峰值过大?  您是否看到过仅使用0.1uF 局部电容损坏此部件的其他情况?  

    下面是我的零件布局和相关瓶盖的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dobbins,

    这是可能的原因。

    我认为这种布局足够好,帽靠近针脚。

    我找不到任何可能的损坏原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Dobbins,

    你的方面没有答复。

    将首先关闭螺纹。

    如果有,请随时与我联系。

    谢谢。