This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:具有5V 输入的应用电路

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082809/tps63802-application-circuit-with-5v-input

部件号:TPS63802

你(们)好

我的客户正在研究超电容设计,并正在评估 TPS63802。

他希望使用本应用说明中提供的电路:

https://www.ti.com/lit/an/slvaei4a/slvaei4a.pdf 智能电表具有电流限制的超级电容器备用电源

但对于5V 输入电源和3.3V 输出,请同时参阅随附的方框图。

您能评论这是否能按预期工作吗?

有什么建议?

...您是否在本应用手册中提供了电路硬件,这意味着我们可以向客户提供 PCB?

由于项目时间紧迫,这将非常值得赞赏。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ueli,

    所附的方框图与应用程序不同,您是否可以帮助进行双倍检查?

    实际上,我认为应用中的图表并不复杂,但对您的应用来说,这是可以的,也许我们可以找到一个更便宜的图表。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,陶

    感谢您的快速回复,我已经能够通过我们的 PSDS 支持对此进行澄清,摘要如下。

    此致

    Ueli

    -----

    更简单的解决方案是使用线性稳压器在输入时从24V 为超级电容器充电,或使用 eFuse 为超级电容充电,如下所示:

    slva920.pdf 使用 eFuse 为超级电容器充电

    TPS25940 2.7V 至18V,42mΩ Ω,0.6-5.2A eFuse,带反向电流阻塞和 DevSleep 支持

    (VIN 限制为最大18V)。

     

    用于说明此解决方案的参考设计是:

    PMP30528 超级电容器备用电源,用于 E 米参考设计

    使用1S 上盖和升压 DC-DC 提供3.3V:

    具有 0.5 V 超低输入电压的 TPS61022 8A 升压转换器

    -----

     

    使用 slvaei4a.pdf 中概述的电路 

    采用 QFN/DFN 封装的 TPS63802 2-A µA 11 µ A 静态电流降压升压转换器

     

    具有能够从3.3V 等较低电源电压为超电容充电至5V 的优势。

    但是,在这种情况下,输入电压为5V 或24V,因此不需要增压充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  Ueli,

    听起来不错。祝你度过美好的一天。

    此致