This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] UCC27624:是否可以将低端驱动程序用作高端驱动程序?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082920/faq-ucc27624-can-i-use-a-low-side-driver-as-a-high-side-driver

部件号:UCC27624

是的,您可以使用低侧驱动器作为高侧驱动器!  有几种方法可以解决此问题:

  • 引导偏置电源
  • 隔离电源
  • 脉冲变压器

Bootstrap 偏置电源解决方案:

引导带偏置电源可以使用低侧驱动器创建高侧驱动器,其方式与半桥驱动器非常相似。  从下面的示例示意图中可以看出,高侧“接地”上使用的驱动器是指带有引导电容器和引导二极管的开关节点,以提供足够的偏置来驱动高侧 MOSFET。  由于高侧的驱动器被引用到一个移动的参考(开关节点),因此驱动器的输入信号也必须与该参考一起移动。  因此,需要参考开关节点的信号电平转换器。   这可以通过使用电容信号隔离器或光电隔离器来实现。  图1中的示例电路使用电容信号隔离器。

图1: 带有信号隔离的引导偏置解决方案

由于车尾箱带电路放电以保持高压侧偏压(然后需要低压侧再次打开以为车尾箱带电容器充电),车尾箱带供电解决方案确实具有占空比限制。

单通道低侧门驱动器(如 TI 的新型 UCC27614 )是这里的理想选择。

(详情请参阅 :https://www.ti.com/lit/an/slua669a/slua669a.pdf)

---

隔离供应解决方案:

另一种将低端驱动器用作高端驱动器的方法是为高端驱动器提供一个与交换机节点相关的隔离电源。  此解决方案不需要引导二极管,并且能够提供100%占空比操作。  注:电容器仍应用于绕过浮动电源。  高端输入信号仍需要信号隔离或电平调节器。  图2显示了浮动电源如何允许在高侧配置中使用低侧驱动器的示例。

图2: 具有信号隔离的高压侧隔离电源

---

脉冲变压器解决方案:

脉冲变压器是另一种可用于产生高侧偏和低侧偏置(半桥拓扑)的解决方案。  脉冲变压器拓扑具有许多内置优势:

  • 隔离
    • 功能性和/或安全性
  • 电源和信号传输
    • 无需在辅助侧提供浇口偏置电源
  • 负偏差能力
    • 变压器的次级将旋转+/-
      • 可以选择对 SiC 或 IGBT 开关使用负偏置
      • 或者使用二极管和 PNP BJT 消除负偏置(参见下面的电路示例)
    • 电压调节
      • 为变压器选择不同的转速比可以增加或降低电压

 

脉冲变压器的使用有一个典型的限制,即限制在50%占空比下工作。  因此,脉冲变压器拓扑非常适合频率控制应用,如 PSFB,电动机驱动器,中间总线转换器和 LLC。

下图3显示了脉冲变压器拓扑的示例电路 (使用 UCC27624 及其两个通道推拉脉冲变压器的主通道):

图3: 脉冲变压器示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此主题有其他疑问,请单击“提出相关问题”按钮。