This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] UCC27624:我能否并行使用双通道低压侧安全门驱动器的输出来提高驱动电流强度?

Guru**** 2605275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083306/faq-ucc27624-can-i-parallel-the-outputs-of-a-dual-channel-low-side-gate-driver-to-increase-drive-current-strength

部件号:UCC27624

是的,您可以并行使用双通道低端驱动器的通道,例如 TI 的新型 UCC27624。  这将通过与通道并联来提供几乎双倍的驱动强度。  如果您作为一名设计师希望避免并行两个驱动器通道的额外工作,以获得额外的驱动器强度,您还可以考虑 TI 新的单通道低端驱动器 UCC27614 ,它具有10A 源/汇电流。

并行通道的首要考虑之一是查看栅极驱动器“两个通道之间的延迟匹配”规范。  延迟匹配指定信道之间的内部传播延迟的匹配程度。  换言之,如果信号同时应用于两个通道的输入,则两个通道输出的延迟时间差是延迟匹配规范。  与规格匹配的延迟越小,栅极驱动器的性能就越好。  以 UCC27624为例(请参阅下面的数据表规格表),我们看到典型延迟匹配为1ns,最大延迟匹配仅为2ns!  这将使设计师在将输出连接在一起时高枕无忧,因为这可以减少两个输出阶段的拍摄机会。  使用最大延迟匹配2 ns 通道的栅驱动器是一个很好的经验法则。

当直接将输出引脚和 OUTB 引脚连接在一起时,必须小心操作,因为在打开或关闭过程中,两个通道之间的任何延迟都可能导致直通电流传导,如下图所示。

µs 确保延迟匹配规格足够,使用快速上升时间为20 V/m Ω 或更高的输入信号也很重要。  这是因为两个通道之间的输入阈值电压水平可能存在微小差异,这可能导致两个输出之间的延迟,特别是在使用慢速 DV/dt 输入信号时。

如果设计师希望更加安心,或者使用的驱动器的延迟匹配规格低于预期,请考虑在两个输出之间放置一个电阻器,如下图所示。  如果发生直通,“R_Shoot_Thru”电阻器将有助于限制直通电流。  设计人员通常在此处放置一个0Ω(短)占位符,以便在以后提供灵活性。

注: 虽然 UCC27624具有两个启用引脚的内部上拉电阻,因此可以浮动;TI 建议这些引脚直接短接到 VDD 引脚。  如果设计师想使用启用引脚,他们必须尽可能地将启用引脚连接在一起(就像输入引脚一样)。

---

布局是并行驱动器通道的另一个非常重要的部分。  在创建 PCB 布局时,请考虑以下因素:

  • 输入必须尽可能靠近设备连接(使用对称轨迹)
  • 输出必须尽可能靠近设备连接(使用对称跟踪)
    • 可选:两个通道输出之间的电阻器可帮助降低直通损坏的风险

请参阅下面的两个布局示例作为参考(这些示例使用 UCC27624D)。  第一个示例显示了一个布局,其中包含紧密相连的轨迹,这些轨迹在输入和输出引脚上都是对称的。  第二个显示相同,但具有直通限制电阻器。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此主题有其他疑问,请单击“提出相关问题”按钮。