This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:TPS53659的电源顺序

Guru**** 2515135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083085/tps53659-power-sequence-of-tps53659

部件号:TPS53659

尊敬的团队:

在我们的系统中,电源顺序为12V=Vstb3V3> 5V。

如果12V 的速度快到3V3,它会影响什么?

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    我正在应用工程师中寻求进一步指导。 最重要的是,在所有设备都通电之前,不会启用功率级(VR_EN 是最后一个)。

    谢谢,

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    这不会是问题。 正如纳斯塔莎提到的,只需确保控制器的启用是最后一个。