This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8101-Q1:正在搜索 TI 解决方案

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101-Q1, TPS7A8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082788/tps7a8101-q1-searching-ti-solution

部件号:TPS7A8101-Q1
“线程: TPS7A8101”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们有一个很好的新 DIN TPS7A8101-Q1

有一件事需要您的支持!

当我们测试 TPS7A8101的1.8V 输出时,发现其上升曲线不够平滑。 它是否与 TPS7A8101软启动相关? 请参阅波形(绿线)。 谢谢

1. 是否有一种使曲线更平滑的解决方案?

或者,请帮助建议另一个 TI 解决方案 来替代  TPS7A8101-Q1,并 解决问题,谢谢

施:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    零件的软启动将有助于提高浪涌电流,最终还会对零件产生一些延迟效应,但这可能是系统上的其他因素。  

    我注意到黄色曲线在上升时有一些形状。 数据采集时是否有负载?  

    我可以收集一些数据,但我看到这些数据看起来更像以下内容:  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Edgar

    谢谢你

    你还能看一下 SCH,THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    我对原理图的唯一评论是输出电容器。 此 LDO 需要4.7uF 或更大的电容 以实现稳定性。

    我目前正在使用 EVM 研究这一问题。 我将在收集数据后立即分享数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,  

    我使用我们的一个 EVM 复制了原理图,但我没有看到所显示的行为:

    是否施加了负载? 此外,他们如何为 TPS7A8101设备供电?  

    最佳  

    埃奇尔