This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2989:LP2989,OP4383,REF3030,TPS62162

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4348, LP2988, LP3997, LP2987

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082107/lp2989-lp2989-op4383-ref3030-tps62162

部件号:LP2989
“线程”中讨论的其它部件:LP2988LP3997LP2987

早速ではございますが、代替品をご提案いただきたくご连络いたしました。
下记部品の代替品(仕様面、パッケージ)がございましたら、ご提案は可能でしょうか。

(1) LP2989AIMM-5.0

(2) OPA4348 AIPWR

(3) REF3030AIDBZR

(4) TPS62162DSGR

数量:各1000个

必要时期:2022年6月末顷

 

よろしくお愿い申し上げます。

以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    LP2989AIMM-5.0的替换件是否需要是引脚到引脚的替换件? 或者您正在寻找性能相似或更好的设备?


    这里列出的其他部分不是低辍学率监管者,因此我将把这个职位分配给团队,一旦我帮助你,团队可以帮助你提出其他建议。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご返信いただきありがとうございます。

    部品の交换ではなく、类似または同等の代替品(仕様面・パッケージ)を探しております。

    LP2989AIMM-5.0

    ・オパ4348アイプワー

    3030 エイドブズル

    TPS62162DSGR

    LP2989:LP2989,OP4383,REF3030,TPS62162

    よろしくお愿い申し上げます。

    以上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这里唯一的选项是 LP2987,LP2988和 LP3997。

    由于此帖子已标记为“已解决”,您可能需要为相应产品系列的其他部件建议发布新帖子。

    此致,

    尼克