This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH08T240W:电容器降额

Guru**** 2590100 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH08T240W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083274/pth08t240w-capacitor-derating

部件号:PTH08T240W

大家好,团队

对于 PTH08T240W,我们的客户想知道 电容器的值是否必须包括直流偏压降额(例如,5 x 47uF 是否足以支持220uF 输入?)

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    请注意,数据表中的建议是指输入 电容而不是电容器上写入的值

    因此,5X47 UF 陶瓷电容器可能不够。

    您可能需要使用电解电容器和陶瓷输入电容器的组合,因为电解电容器不会随着直流电压的降低而降低。

    此致,

    伊扎克·博卢里安