This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R050:LMG3411R050/LMG3411EVM-018可以在1.5MHz 切换频率下工作吗?

Guru**** 2039090 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411EVM-018, LMG3411R050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082442/lmg3411r050-can-the-lmg3411r050-lmg3411evm-018-work-at-1-5mhz-switching-frequency

部件号:LMG3411R050
线程中讨论的其它部件:LMG3411EVM-018

您好,专家

我想在我的项目中使用 TI GAN,因此我购买了 LMG3411EVM-018评估板。

我的问题是 LMG3411EVM-018或 LMG3411R050设备的最大切换频率限制是什么?

考虑 到设备内部的降压-升压电路的局限性,它可以 在1.5MHz 或1.2MHz 下工作吗?

祝你一切顺利。

Suiyang。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMG3411EVM-018用户指南中,它引用了“建议的最大工作电感器电流8A”。

    但在 LMG3411r050的数据表中,建议 的 IDS 为12A。 为什么 这两个注释之间存在差异。

    如果我在 单相 CRM 模式图腾柱 PFC 电路中使用 EVM 板,考虑到 TCM 电感器电流波形,那么该应用中的最大额定功率是多少?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一些帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suiyang,

    感谢您的提问。 此设备上的切换频率的典型值为750 MHz,因此我们不建议使用您提到的频率进行操作。

    至于第二个问题,8A 限制来自 EVM 上使用的电感器。 但是,设备的电流额定值较高,如您所述。 因此,如果您使用的电感器具有更高的电流额定值,您将能够达到设备数据表中提到的12A。

    谢谢,

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Noah

    感谢您的回复。

    最大 IDS 值是指当前峰值还是 RMS 值?

    我们知道,在 CRM 模式和 CCM 模式条件之间,其电流非常不同,所以 我应该使用什么参数 来评估 IDS 最大值

    关于切换频率,您的意思是最大建议操作频率为750kHz?

    祝你一切顺利。

    Suiyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suiyang,

    最大 IDS 值是指当前的峰值。

    750 kHz 是推荐的典型值。 我们以前曾建议此设备的最大频率为1.2 MHz。

    谢谢,

    不是