This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:电池设置28V

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083061/em1402evm-battery-set-up-28v

部件号:EM1402EVM

您好,

我们希望将 EM1402用于电池组应用。 我们对该设置有几个问题:

在12V_RMT 上:

我的应用中的电池为28.4VDC。 它配置了8个串联连接的3.55VDC 单元。

  1. 我无法将电池正极连接至12V RMT 的原因是否有,而不是车窗比较器(U5)上的额定电压? 将28VDC 连接到 T1主端是否有问题?
  2. 还是需要将28VDC 转换为12VDC 才能使用此方案?
  3. 还是可以使用一半的电池电压?

为了确保我正确理解这一点,标有“RS_EMB1428”的 GPIO5必须降低,才能通过关闭 Q46来启用主动平衡?

谢谢,致以诚挚的问候!

安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,安布罗瓦斯,

    我们对 EM1402EVM 的支持非常有限。 恐怕我目前没有回答你的问题。