This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:如何使用 BQ4050

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082653/bq4050-how-to-use-bq4050

部件号:BQ4050

大家好,团队

BQ4050有一个 PRES 或 SHUTDN 引脚。 如果客户不使用它,是否可以设置 DA 配置{NR]=1并使此引脚保持浮动?

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Annie,

    如果未使用,则压力针脚可能会保持浮动。 它具有内部上拉功能,只有当仪表感应到该针脚时才会启用上拉功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    如果 客户需要使用 PRES 或 SHUTDN 引脚,它是否连接到蓄电池系统的电压?

    谢谢,

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Annie,

    保持销浮动。 连接系统时,将此针脚拉低。

    注: 如果外部系统将 PRES 输入拉至地电位,bq4050设备会在系统存在时检测到这一点。