This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3702:TPS3702CX12未加密 SPICE 模型请求

Guru**** 2444270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3700, TPS3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082201/tps3702-tps3702cx12-unencrypted-spice-model-request

部件号:TPS3702
“线程”中讨论的其它部件:TPS3700

实际上,TPS3702CX33只有一个未加密型号可用。 您能否提供有关如何修改不同电压模型的信息或提供模型本身。 我们需要 TPS3702CX12的型号。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    很抱歉,我们没有详细说明,但您应该能够在库文件中找到“Vth”并更新新设备。 希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud,我已经检查了 Spice 模型,但没有找到要采用的零件。 如果你能让我找到正确的条目,这将非常有帮助。 谢谢!

    此致,

    安德烈亚斯·内斯特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andreas,

    与此同时,我们也这样做了。 这种模型相当旧,但遗憾的是,所有参数都是硬编码的。 对1.2V 设备进行更改并不容易。

    这是另一种选择。 我们还有另一个产品系列 TPS3700,可以使用外部电阻器配置不同的阈值。 输出级与 TPS3702相同。 因此,为了进行此模拟,我们建议使用 TPS3700型号。 我们还提供了一个计算器工具,您可以使用它来计算外部电阻器的值。 请看一下,让我们知道这是否可行。  

    TPS3700数据表,产品信息和支持| TI.com