This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:原理图回顾

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083832/tpsm41625-schematic-review

部件号:TPSM41625

您好,

我的客户希望 TI 对他们 的 TPSM41625电路设计进行审查。

请复习以下电路设计?

 - VIN = 15.6V ~ 10.7V,VOUT =固定0.85V 和1.0V

谢谢,

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JH,

    总的来说,原理图看起来不错。 我将为这两个原理图提供以下建议:

    1.为 AGND 使用单独的符号或网络名称。 接地端连接到 TPSM41625模块内部的接地端。 这将允许使用噪声(PGND)和静音(AGND)电压基准为推荐电路进行布局。

    2.与 RS 引脚串联的电阻器类似,我建议使用0欧姆电阻器或带 RS+(引脚35)的网扣,以及每个原理图上的输出电压。 这将允许远程感应连接轻松路由到负载点,并确保最准确的调节。

    除此之外,原理图的其余部分对我来说很好。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德