This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:更改设置后无法正常工作

Guru**** 2573075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083256/bq28z610-r1-not-working-after-settings-change

部件号:BQ28Z610-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIOEV2400BQ28Z610

大家好,

我正在使用:
bqstudio 1.3.101 (最新但不稳定的版本1.3.110.3存在相同问题)
EV2400 (固件0.32或0.28,我们已经尝试了两者)
BQ28Z610-R1批号:13E4

似乎在 DataFlash 中编写一些寄存器,芯片运行不好。已经对不同的 PCB 进行了不同的测试。
启动条件:将芯片(BQ28Z610-R1)连接到单元格,短 VBAT 和 Pack+。 芯片工作正常

芯片在以下情况下停止工作:

1在数据闪存中写入寄存器(我们刚刚选择了化学 ID,执行校准并设置“保护”,“设置”)。
在这种情况下,芯片仍通过 I2C 连接,但您无法读取固件+设置。 在“固件”选项卡中,从设备读取 Srec 命令返回:“读取 Srec:超时或意外响应与设备相关”。
也无法下载原始的 srec 文件(从 TI 网站下载)。 在固件选项卡中,程序命令在芯片进入 ROM 模式后返回:“程序记录:设备无确认。”。

2在下载原始固件后,一切似乎都正常工作。但是,如果单元格与 BQ28Z610-R1断开(然后重新连接),则芯片将不再工作。

如果不工作,芯片处于 ROM 模式,并且下载原始固件+设置(在下载期间 VBAT 和 Pack+短路)也无法修复它。

您能告诉我为什么会出现这些问题(使用 BQ28Z610时,我们没有遇到同样的问题(没有 R1))吗? 我们如何解决这个问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Damiano,

    bqStudio 是否自动检测 bq28z610-R1? 另请注意,如果原始固件是指 bq28z610固件,则该固件可能无法在 bq28z610-R1硬件上工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    bqStudio 会在 问题开始前自动检测 bq28z610-R1。
    我从 https://www.ti.com/product/BQ28Z610-R1上获取了.srec ,测量固件版本 A
     在 Program Files (x86)\ti\BatteryManagementStudio\config 文件夹中,我已放置文件 2610_1_01-bq28z610R1.bqz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Damiano,

    您的设置似乎很好,因此您遇到这样的问题很奇怪。

    我建议使用电源代替电池,看看您是否仍有这些问题。 当单元格已连接且单元格未处于静止状态时进行校准,过去曾导致类似问题,但这种情况很少见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    幸运的是,我们发现了这一原因,PCB 上的一个组件在未通电时对 SDA,SCL 针脚具有高偏置电流。 吸光器可将 I2C 电压水平降低到足以使燃烧随机不稳定的程度。

    但是,这在生产阶段是一个问题。
    VBAT 和 Pack+是否可以短路,然后对 BQ28Z610-R1进行编程? 短路将在编程阶段后消除。 这样,整个 PCB 就会通电,I2C 线路上不会有可能导致问题的吸光(在编程阶段)。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了编程目的,VBAT 和 Pack+可能在生产阶段短路。