This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于6x 21700的 PMIC

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082852/pmic-for-6x-21700

“线程:TPS65217”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们的客户希望在此 项目中在电路上加载和使用6节21700电池 ,并需要一个 PMIC 或一些可以控制电池负载和使用情况的东西。  电池组的配置为3s2p 或2s3p,甚至更大。 此外,电路还应包括为 此处提及的设备供电的支持

我认为为 IC 供电还需要 LDO 或类似的设备。

你可以帮帮我吗?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我在我们的目录中没有发现任何东西,但这些东西似乎适合您的系统。 我将询问我是否可以找到另一个解决方案,如果不能,我可能会将您转接至我们的电池管理团队,他们希望能找到更合适的解决方案。 明天我会回到你那里。


    此致,
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我已将此线程分配给工程师 ,工程师可能知道某个部件可以正常工作。

    Brenda,

    我认为 TPS65217或8可能适用于此解决方案,但并不积极。 如果您认为这不适合, 我们 将把此 TT 转移给 BMS 团队。 谢谢你。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    您能否提供有关该应用程序的更多详细信息? 您需要电池充电器吗?  您的意思是“可以控制电池负载和使用情况的东西”?

    此外,当您说“电路应该包括为 此处提到的设备供电的支持”时,您能否为这些设备提供电源要求?

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    感谢您的支持。 收到客户的回复后,我会向您提供最新的答案。

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,马文。 同时,我将此 E2E 的状态更新为"等待 客户"

    谢谢,

    Brenda