This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:具有电池二极管的2s 单元配置

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083508/bq35100-2s-cell-configuration-with-battery-diodes

部件号:BQ35100
“线程”中讨论的其他部件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好,  

我希望在我的应用程序中使用您的 BQ35100来获得电池组的充电状态。 我在配置2s3p 中使用 LiSOCl2细胞(Minamoto ER17505M)。 我认为库仑累积应该在这里完成。 在这种情况下,您建议使用哪种算法配置?  

电池组有内部二极管和保险丝。 串联到细胞的二极管是肖特基二极管(3x 1N5819)。 与电池平行的是整流器二极管(6x 1N4007)。  您认为这是否也能与您的 EOS 算法配合使用?  

是否需要对我的电池类型进行编程,或者是否可以使用现有电池?

如何添加我的 Minamoto 细胞?

谢谢,致以最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要配置为使用蓄能器模式,请在操作配置 A = 00中设置[GMSEL1:0]

    对于蓄能器模式,不需要匹配蓄电池单元的化学成分。

    如果二极管导致漏电流,则可能需要特别考虑。

    对于 EOS 模式,请检查您的电池是否列在 bqStudio 的化学 ID 表中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。  如果您的意思是反 向泄漏电流如下:

    - 3 x 1N5819 =最大 1mA

    - 6x 1N4007 =最大 10uA

    1N5818系列中的二极管的典型压降为0.55V。

    Minamoto ER17505M 细胞未在您的化学 ID 表中列出。 可以添加它们吗?  

    如何考虑在 EOS 模式下使用二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏不会在储能器模式下计数。

    EOS 模式可能更适合。 您可以运行 GPCCHEM 工具来检查您的细胞是否具有相同的化学 ID。

    或者,您可以在仪表中初始化 EOS 模式,并检查您的应用程序中是否正确报告了 EOS (对于大多数用户,EOS 比 GPCCHEM 更容易)。