This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:主机报告的温度

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082169/bq34110-host-reported-temperature

部件号:BQ34110
“线程”中讨论的其它部件: BQ25792

您好,

芯片数据表在第80页中写道:“3.13内部温度... 如果将主 Temperature()函数配置为外部或主机报告的温度,则此函数可用作附加的系统级温度监视器。”

如何为主机报告的温度配置 Temperature()函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Temperature()命令为只读。 因此,bq34110无法接受/支持主机报告的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你的回答。  您是否有可使用主机报告温度的引脚兼容(或闭合)燃油表?

    另一个选择是我们继续使用内部温度传感器。 我们有一个由两个锂离子电池组成的电池组,其中集成了 NTC ,并连接到 BQ25792充电器,因为我们认为在过热情况下获得准确的温度信息更重要。 BQ34110位于蓄电池组旁边的印刷电路板上。 您能否估计这对温度范围在-20至+50摄氏度之间的 SoC 精度有多大影响? 或者,测量精度的最佳方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aki,

    将主机报告的温度写入燃油表的选项仅在某些单节电池表中可用。  

    为了获得最佳效果,热敏电阻必须与电池紧密耦合。 假设电池具有与 bq34110兼容的 NTC,我建议您使用 bq34110控制充电器。

    有关详细信息,请参阅 bq34110 TRM 第2.9节充电和充电终端。 有许多设置可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    这对我来说是新信息,可以使用 BQ34110控制充电器。 无论如何,目前我们将坚持当前计划,并使用内部温度,尽管它不是最佳的。  

    精确度测量有什么提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aki,

    接近室温时,温度准确度可以,但如果热敏电阻未紧密耦合,则电池的高温和低温自加热将导致温度测量错误。