This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ75614EVM-021:如何通过 ISO7721DEVM 连接到 TMS570 LaunchPad

Guru**** 2797745 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082356/bq75614evm-021-how-to-connect-to-tms570-launchpad-through-iso7721devm

部件号:BQ75614EVM-021
“线程:ISO7721”中讨论的其它部件

我正在尝试将 BQ75614EVM 通过 ISO7721连接到启动板。 请建议您使用附加选件电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您使用的是哪种启动板型号?

    此外,BQ75614EVM-021 已随附一个已安装在板上的 ISO7342设备,您可以使用该设备连接到启动板。

    要将 ISO 设备连接到启动板,您需要连接 UART TX 和 UART RX 引脚,并连接 ISO 设备的电源电压。

    如果您查看 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc37中的原理图 ,您将注意到 U2和连接器 J17A/J17B 处的连接。

    此致,

    维克托。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维克托,您好!

    我们使用的启动板 TMS570通过标准 USB 电缆连接到笔记本电脑。  

    如何将电源电压连接到 ISO 设备?  

    非常感谢,

    桑农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanon,

    为此,您需要查看 LaunchPad 文档(从此处开始: https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL2-TMS57012)

    在快速入门开发人员指南(https://www.ti.com/lit/ml/spnu611/spnu611.pdf)中,您可以看到在连接器 J2,J3,J6和 J7的多个位置有+5V 和+3.3V 电源: