This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:部件号为 LP38798的所需电压级别 VIL (最大)(启用引脚)

Guru**** 2383520 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083794/lp38798-required-voltage-level-vil-max-enable-pin-for-the-part-number-lp38798

部件号:LP38798
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

从 LP38798 数据表中,它提到了典型 值 VIL (Typ)=011V (数据表第6页),但我们需要最大值 VIL (Max)=? 用于计算噪声边界。 请提供 VIL (最大)=吗?

参数              测试条件          典型值

ΔVEN                    VEN 从 VEN (ON)下降   110 mV

启用阈值电压
滞后

此致,

卡拉亚拉西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卡拉亚拉西,

    遗憾的是,这是 National Semiconductor 收购的一个遗留部分,我们没有比数据表中更多的数据可以共享。

    此致,

    尼克