This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:LM51561回扫设计的额定功率限制

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083012/lm51561-power-rating-limit-in-lm51561-flyback-design

部件号:LM51561
“线程”中讨论的其它部件:UCC2897A

大家好,

我有一些问题需要为以下设计寻找合适的解决方案:  

- VIN = 48V

- VOUT = 12V/150Wmax

—以前客户曾使用 UCC2897A 设计有源正向电压转换器。 他们现在正在寻找更优化的解决方案。

(1) LM51561或 LM28C43是否支持150W 回扫设计? 如果不是,你还能告诉我 为什么? 它无法找到  有关这些设备的额定功率限制的任何线索。  

(2)如果这两个设备不能支持,请建议使用正确的设备。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的帮助。 客户希望在其实际设计中优化哪些参数?  在这种情况下,我建议使用有效的锁模反向,在此处的链接中,您可以找到一些与您发布的规格类似的参考设计: https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?vinmin=48&iout=10&vout=12 

    LM51561是异步回扫,因此建议不使用此类高输出功率进行回扫(对于 asynch 回扫,通常最大为~100W 是一个很好的经验法则)。 此外,与整流器二极管相关的功率损耗将非常高,电流如此高,在热设计中可能需要特别小心(例如散热片)。  

    是否需要隔离? 如果没有,我们可能还会建议使用降压转换器。  

    此致,  

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 EM 的评论。

    他们希望使解决方案多样化,而不是提高特定的性能。 因此,我正在寻找适合他们应用的 TI 解决方案。  

    当我检查您发送的链接时,看起来他们以前使用 UCC2897A 的解决方案只是我们可以建议的解决方案。 它们需要隔离。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢你的回复。 在这种情况下,由于二极管的损耗,我不建议用异步回扫取代当前的解决方案。 由于还需要隔离,我建议保留当前设计。  

    此致,
    EM