This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773:强制关闭 BATFET

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083342/bq24773-bq24773-force-batfet-off

部件号:BQ24773

您好,

  1. BQ24773充电器 IC 中的“强制关闭 BATFET”的确切用法是什么?
  2. 通过启用它,充电器 IC 是否会停止为加载供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尤克谢瓦尔,  

    1.它关闭 BATFET。  这是一个灵活的位供客户使用。
    2.不能,它不会阻止电池为负载供电。 即使 BATFET 关闭,电流也将通过 BATFET 主体二极管进行。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    非常感谢您的回复,

    BQ24773充电器 IC 中的任意一个选项是切断蓄电池的负载电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,尤克谢瓦尔,

    不能,BQ24773设计无法做到这一点。 BQ24773主要是充电器形式的供电设备。 在电池管理系统中,此功能通常由仪表/显示器/保护器来处理。 我强烈建议在系统中安装一个。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”