This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:软启动电容器选择指南...

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083619/lm5046-soft-start-capacitor-selection-guide

部件号:LM5046
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好,团队。

我正在使用 LM5046设计 PSFB 的增强功能。

在数据表中,软启动时间似乎可以通过调整连接到 SS 引脚的电容器的大小来更改。

应用手册中的电容器为0.1uF,如果计算出 thrugh 1/C * Integral (I dt),它将在大约5毫秒内达到1V。

但我想让这段时间用几秒钟时间。 大概说来,如果 C 设为50uF,将需要大约2.5秒。

这是可能的设计吗?

如果您有任何参考资料,请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基扬,

    2.5秒 是非常长的软启动时间。 这么长时间以来,我从未测试过软启动。 请注意,在这么长的开始时间内,您的 SR 的行为是如何的——例如,如果您的输出负载很重,但只通过 SR 内部二极管进行,这可能会有问题。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    在我的设计中,电路由全桥二极管组成,不使用 SR,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该是有效的——试一下看看

    史蒂夫