This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:Rsense,过电压和欠电压计算

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083114/lm5069-rsense-and-over-voltage-and-under-voltage-calculation

部件号:LM5069

您好,

我们计划在其中一款产品中使用 LM5069,该产品将在 lm5069设计更改后投入生产。

我的意见如下:

提供的输入电压:24V 这是提供的恒定电压,电压不会波动,因此我必须考虑的是上,下,上,上等电压值。 请就此提供指导。

我对24V 输入电源电压的假设如下:

上欠压= 23V

电压下限=22V

上过压=26V

电压过低= 25V

我将使用选项 B 来计算欠压和过压限值设置的电阻器,请阐明哪些因素会与其他选项以及何时使用有所不同?

对于 Rsense 计算:

Rsns=Vclmin/Ilim

数据表中的 Vclmin=48.mV

Ilim=1.2A  设计要求  

然后 Rsns=48.5mV/1.2A=40mOhm

请告诉我以上的 Rsns 计算是正确的,希望我不需要电阻器分隔器和 Rsns 电阻器。 请澄清?

等待您的回复  

谢谢和问候

Chiranjeevi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Chiranjeevi,

    是的,您可以使用选项 B 来灵活定义 UVLO 和 OVP 阈值。

    Rsns 计算 是正确的,您不需要电阻器分隔器。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    我考虑的24V 电源电压的欠压和过电压值是什么正确的?

    谢谢

    Chirajeevi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Chiranjeevi,

    请随意使用 LM5069产品文件夹下的设计计算器进行验证,如果您仍有疑问,请告诉我  

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.是的,我可以计算,但我的怀疑是我的输入电源电压是否为24V,这是我必须考虑的上电压,下电压和上电压,过电压的值。 请您解释一下我需要考虑的因素?

    2.如何选择输出输出电容器,其值是多少?

    3.我的电流限制是1.2A,当负载电流 大约为1.2A 时,EFUSE 应该正确跳闸吗?

    从计算器中:

       最大负载电流(Iout max)-我将其设为1.2A (我认为这是电流限制,此后电路将跳闸)

       我看到产生的最小电流限制,产生的典型电流限制和产生的最大电流限制,它们在 Excel 计算器中显示为19.4A, 分别为22A 和24.6A,我无法理解为什么这些值很大, 我担心我的电路会以1.2A 的电压跳闸?

    希望你们能理解并让我明白

    谢谢

    Chiranjeevi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    UVLO,OVP 和输出上限的注意事项将来自您的系统,必须由您根据您的系统来决定

    请浏览设计计算器中的视频链接以了解步骤。

    此致,

    Rakesh