This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95377Q4M:对此造成的不便,我们深表歉意,但请检查产品的电极板上是否未连接接地线。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M, CSD95377Q4M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083447/csd95377q4m-we-apologize-for-the-inconvenience-but-please-check-if-the-product-does-not-have-the-bonding-wire-connected-to-the-electrode-pad

部件号:CSD95377Q4M
线程中讨论的其他部件:CSD95372BQ5M

您可以在 CSD95372BQ5M 图像中清晰地看到这些导线,但根本看不到 CSD95377Q4M。

最初,电线应该从左侧的芯片飞出,如 CSD95372BQ5M。请检查产品是否没有

连接到电极板的联结线?(CSD95377Q4M )。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请告诉我们零件从哪里订购? 是来自 TI /授权分销商还是开放市场?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是从 TI 商店购买的。 我们还在使用之前进行测试,因此请帮助我们确认原始设计是否不带“飞线”,然后我们可以使用它,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我只是给您发送消息进行连接,请接受。  我将 让内部团队参与进来,让我们将其脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,清泉

    非常感谢,如果您确认了具体情况,请向我发送电子邮件或信息。 我们非常焦虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,但我没有收到您的消息,您会在我的邮箱中发送吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我给你发送了关于 E2E 的消息,请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的