This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:关于负载断开功能的问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083362/tps61251-question-about-load-disconnect-function

部件号:TPS61251

您好,

我认为 TPS61251通过 PFET 实现了负载断开功能,其主体二极管彼此对正。

但我不确定该符号是否显示了 PFET 的实际结构或表示负载断开的功能(如后门控件)

这是否意味着 TPS61251在 其上使用了一些特殊的 PDET?

此致,

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    这种 PMOS 的结构是由于我们为低压产品提供的特殊工艺。 我们能够根据 VIN 和 VOUT 电压控制身体二极管的方向;

    真正断开连接时,不会连接到 Vin 或 Vout

    当 Vin > Vout 时,身体二极管从 Vout 到 Vin

    当 Vout >Vin 时,身体二极管从 Vin 到 Vout。

    -文浩