This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] UCC27614:如何使用低侧栅极驱动器(双极驱动)驱动具有负偏置的 SiC FET 或 IGBT?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27624, UCC27614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083720/faq-ucc27614-how-to-drive-a-sic-fet-or-igbt-with-a-negative-bias-using-a-low-side-gate-driver-bipolar-drive

部件号:UCC27614
“线程”中讨论的其它部件:UCC27624

使用 SiC FET 或有时使用 IGBT 时,您会发现自己需要负栅极偏压。  通常需要负偏压才能向下拉闸门以完全关闭开关。  低侧安全门驱动器(如 UCC27614和 UCC27624)通常与控制器和功率级相同的接地。  在需要双极驱动(正向和负极栅驱动电压)的示例中,低压侧栅驱动器将被引用为负偏压;因此,驱动器的接地针脚将被连接到负偏压。

在示例示意图(图1)中,负偏置为-5V (相对于 GND),驱动器将被引用以将开关的门拉至-5V。

图1: 双极驱动原理图示例

VDD 电压规格是双极驱动应用的一个重要考虑因素,因为设计人员必须将负偏压包括在 VDD 电压范围内。  例如,如果我们使用10V 的 VDD (相对于 GND),则驱动器的电压将达到15V,因为我们必须从负偏差中增加|-5V|。  使用我们的示例中的 UCC27614,它具有建议的最大 VDD 电压26V,因此15V 在该范围内。

现在我们有了偏置功率,我们必须弄清楚如何将来自控制器的信号(参考接地端)引用到-5V 的负偏置。  这可以通过基于 PNP BJT 和几个电阻器的简单电平转换电路来实现。  电平转换电路接收来自控制器的0V 至3.3V PWM 信号,并将其转换为 PWM 信号,该信号对于栅极驱动器输入引脚从-5V 波动至约3.3V。  下面的示意图显示了更集中的水平换档器回路视图。

条件良好

当“V_Signal”为3.3V 时,PNP BJT 正向偏压,因为发射器超出基座上方的二极管降。  这样,控制器就可以向上拉收集器,从而向上拉输入引脚,使输入引脚相对于负电压偏差达到大约8V。  这会为门驱动器生成一个接通信号。

关闭状态

当“V_Signal”为0V 时,PNP BJT 关闭,R3电阻器将输入(和收集器)向下拉至-5V,或相对于-5V 负偏差的0V。  这会导致栅极驱动器的关闭信号。

如果您的设计有两个必须使用负偏压驱动的开关,那么也可以使用双通道低压侧门驱动器(如 TI 的新型 UCC27624)来实现这一点。  除了有两个电平转换电路外,所有电路都是相同的;每个通道输入一个电平转换电路(如图2所示)。

图2: 双通道解决方案

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您对此主题有其他疑问,请单击“提出相关问题”按钮。