This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518-Q1:分流 FET 调光

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518-Q1, TPS92518, LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083563/tps92518-q1-shunt-fet-dimming

部件号:TPS92518-Q1
“线程: 测试”, “TPS92518”, “LM3409”中讨论的其它部件

您好,Expert

我有两个关于 TPS92518-Q1的问题

1.什么是分流调光? 分流调光和 PWM 调光之间的区别是什么,我只是资助“Hunt FET PWM 调光可避免此问题,因为打开和关闭期间平均电流会受到影响
次数。 分流 FET PWM 调光可能会导致 PWM 调光性能降低,但在数据表中实施更复杂,但我不明白这一点吗?

2.我想测试 TPS92518 EVM,但我没有 LED,能否使用在 恒流源模式下工作的负载进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    分流调光是 PWM 调光的一种形式,您可以使用 PWM 信号绕过具有并行 FET 的 LED 串。 这允许降压 LED 驱动器中的电流通过电感器保持相同的电流,FET 确定 LED 字符串中的电流持续时间。 这比简单的 PWM 调光更精确。 如果您在第3.8.3节中查看 LM3409数据表,还将显示外部 FET/分流 FET 调光的原理。  

    2.分流 FET 调光需要快速动态。 电子负载(我认为这是恒定电流源模式的意思)将无法处理此类调光。 应该使用 LED 来完成。

    谢谢

    总结