TI 专家您好,
我的客户现在使用自己的主板测试 BQ24610,但有一个问题。
-电池为3S1P,额定电压为11.55V/3920mAh。
—充电电压为13.2V
它们在一个 PCB 中使用2个 BQ24610。
当它们将1节电池连接到任何输出时,似乎另一个充电器正在工作。 (它们未连接直流适配器输入。)
请参见下图;

当电池(10.2V)连接到 VBATT_A 时,此图为 VBATT_A 和 VBATT_B 测量值
如您所见,VBATT_B 看起来没有电池状态,即使它们没有 VIN 电压。

有时,他们只能看到一行,而不能看到 VBATT_B 上的脉冲波形。他们随机看到两个波形。 (VBATT_B 上的脉冲波或恒定电压)
下面是为您提供便利的示意图。

连接两个充电器的唯一网是“24VB”网。
我认为这种蓄电池电压通过24VB Net 和 Q2/Q9 FET 连接到另一个充电器,它的工作方式类似于 VIN。然后它可以使充电器工作。
我是对的吗? 如果我是对的,有没有办法阻止这种情况发生? (如添加二极管或其他东西)
请检查此问题。 谢谢。
此致,
追逐