This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCP022415D:负载下输出电压下降(崩溃)

Guru**** 2596535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084478/dcp022415d-output-voltage-drops-crashes-under-load

部件号:DCP022415D

作为大学项目的一部分,我正在尝试使用此组件为运算放大器提供+/-15V 电压。 我的实验室合作伙伴设计了一个使用此组件的 PCB。 我们在测试时发现了以下内容:

在无负载条件下,输出电压大于20V。 这是我们所期望的,我们的应用旨在确保设备始终至少提供其额定输出133mA 的10%。

在负载下,我们预计负载的电压将大于14.5V,最高可达额定负载的100%。 这基于数据表的图6-28。
负载为910ohm 时,电压为15V。

负载为500欧姆时,电压约为10V。

负载为333欧姆时,电压约为8伏。

200欧姆负载给我们带来了5.6V 的输出电压。

如果另一个输出提供0mA,设备是否可以在一个输出中提供完整的133mA?

COM 端子必须与 V-端子分开,还是可以共用一个地面?

我们使用40W 24V 1.6A 电源适配器为设备供电,还使用 HP 台式电源直接连接到设备的 Vs+和主板的接地平面。 结果没有改变。

使用立体镜检查焊接接点。 它们看起来正常。

我们不知道为什么电压输出如此低。 请提供任何帮助!

以下示意图和布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 COM 除了与输出和 COM 之间的电容器之外没有连接。 我们可以将其连接到地面上吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    COM 连接(缺少)是问题所在。 我在转换器输出端的 COM 与接地平面之间焊接了一根导线。 现在,它可以在额定电流输出之前提供电流,并且电压与数据表上的负载图非常匹配。 问题已解决!