This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:VIN 引脚能够处理多少电流

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27402, LM27402SQEVAL, TINA-TI, TPS24771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083541/lm27402-how-much-current-can-vin-pin-handle

部件号:LM27402
“线程”中讨论的其它部件:, ABSTINA-TITPS24771测试

嗨,TI 团队,

我使用 LM27402进行5V 20A 电路。 我想知道,兰特的意义是什么,它的价值是如何决定的?

输入电流 Vin 针脚可以处理多少?

当输入源是高电流低电压源时,输入电容器的值应该是多少?

如何避免 IC 启动时的高浪涌电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎回来,

    Rin 是过滤器的一部分。   LM27402SQEVAL 用户指南第9.1节讨论了 Rin 值。  

     https://www.ti.com/lit/ug/snva406c/snva406c.pdf

    使用 calc 工具或工作台工具 估算输入电容器  

    https://www.ti.com/tool/LM27402DESIGN-CALC

    此外,第7页的输入电容器用户指南中也有方程式。  

    要最小化浪涌电流,请减缓电压斜率或最小化电容 I=C*DV/DT

    至 VIN 的 IC 浪涌电流 不应太大,不切换时的供电电流为6mA。   

    当切换时,电流更高, 并将取决于切换频率和外部 MOSFET。  

    功率级路径是大量涌入电流的路径。   

    SS/轨道电容器的值设置了输出启动斜坡速率。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正面临一个奇怪的问题;我使用工作台功率设计师工具设计了转换器。

    转换器在连接到台式电源时工作正常,将输出电流限制在100mA 左右。 在这种模式下,我可以在无负载时获得所需的输出电压,并且从调节电源中获得的电流为35mA。

    但当我将其直接连接到16V 的电池组时,电路不再工作,我在端子处没有任何输出。 奇怪的是,当我取下电池组并再次将电路连接到台式电源时,RPS 产生的电流超过100mA,并且在终端上未观察到输出。

    当我更换 LM27402芯片时,它在台式电源上再次工作正常,但当我将 IC 连接到电池时,IC 损坏。

    请告诉我失败的可能原因。

    请接受我的连接请求,将原理图文件秘密发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最有可能的是,当您连接实验室电源并启用工作台电源时,实验室电源会以受控方式上升。  

    连接到电池时,您正在进行热插拔。    LM 设备的额定电压 为20V,ABS 最大电压为22V。  

    连接16V 蓄电池时,电压瞬变可能超过设备额定电压。  

     https://www.ti.com/lit/an/slva703/slva703.pdf#page=2中的图1 说明了热插拔事件。

    使用实验室电源供电时,如果可能,在 LM 设备附近的 VIN 上连接示波器探针,然后与蓄电池连接进行比较。  

    您可以在此处发布范围图解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针脚上没有此类电压峰值。

    但是,当我使用时  

    LM27402 TINA-TI 瞬态参考设计(启动)

    SNVM470.TSC (1870 KB)- TINA-TI 参考设计
    为了模拟启动瞬态并将输入电压轨从5V 更改为15V,我看到通过 连接到 LM27402 Vin 引脚的 Rin 电阻器的电流为10安培(2US)。 它还解释了电路使用具有输入电流控制的台式电源时性能良好的原因  
    与电池相比,电池的输入电流可能要高得多。
    如果是这样的话,那么这个 IC 就没用了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件故障排除令人沮丧,但我不清楚模拟中的2us 电流脉冲如何隔离根本原因。  

    TINA 模型是一个用于加速模拟的简单模型,不是 IC 的精确模型。

    您在模拟中通过 Rin 测量的电流很可能会为1uF 电容器充电, IC = C * DVC/ dt。  

    我假设实验室工作台的电源电压与电池一样为16V,但实验室的电源电流限制为100mA。    

    使用实验室工作台电源时: 电源是启用还是热插拔。   

    我在职业生涯中损坏了许多集成电路,我的第一个原因是电压问题。   

    您能否使用 DMM 检查损坏的 IC 和未损坏的 IC 针脚的导通性?  

    您可以发送文件吗?

    请在此处附上您的示意图/布局文件,或直接发送给我  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作台电源未热插拔。

    我没有损坏的 IC。

    热插拔时,您建议采取什么措施来避免这种情况?
    我们无法添加其他 IC 或活动组件来避免此问题。

    齐纳二极管会是一种解决方案吗?

    当我说模拟时,IC 中有10安培的瞬态电流,这是否会对 IC 造成损害?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了保护热插拔,我看到了与下面的电路类似的东西,其中有一个 MOSFET 输入

    连接到通用交流/直流电源 (即 “墙面供电”)的系统。

    我看到的其他应用包括汽车添加 TV 二极管(如 SMDJ17) 或在服务器中使用热插拔控制器(如 TPS24771)。     

    TPS24771适用于需要隔离故障的高端系统。   齐纳二极管可能适合使用

    ESD,但可能没有热插拔所需的能量。

    您能否将模拟文件发送给我,测试台的 VIN 为10A?   

    模型没有显示故障模式的详细信息。  

    在工作台上,如果 VIN 引脚正在下沉10A, 则会在引脚经历过电压应力后。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送邮件,请检查。