This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145EVM-20A:11至65伏输入电压,输出电压范围为20至29.2。 阿可斯特。 10安培输出电流

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5145, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084503/lm5145evm-hd-20a-11-to-65-volt-input-volts-output-volts-range-20-to-29-2-ajustable-10-amp-output-current

部件号:LM5145EVM-HD-20A
线程中讨论的其他部件:LM5176LM5145LM5118

大家好,我也使用了 Webentch 来尝试为上述规范创建建议的设计,但没有任何成功。 我已尝试将当前要求修改为1安培 ,但未创建任何设计。 我的所有要求均符合 LM5145VH 标准。 我有什么问题,有什么方法或备用设备可以执行此任务。  

我必须补充的是,设计的温度范围将为0至65摄氏度

任何有用的建议

我需要尽可能多的电流,或者建议可以连接的设备,以便在堆叠时提供至少10安培到最多100安培的电流  

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    线程标题中的规格表明,Vin-min 小于 Vout,需要降压-升压控制器(如 LM5176)。 例如,在具有20V 输出设定点的11V 输入时,降压将在压降下操作,这样 Vout 将略低于 Vin。

    如果这是标准的降压设计,则可以使用 LM5145快速启动计算器进行设计。

    LM5145DESIGN-Calc 计算工具| TI.com

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,蒂莫西感谢您的回复,我相信这款设备是一种升压功能??? 随着 IC 的所有紧缩,毛利也发生了变化。

    我在标题中包括了输入规格,但我会澄清

    输入电压范围很宽,使用升压功能的最小电压为10.4伏,如果可能,使用降压功能的最大电压为55伏。  

    输出将从最小20伏至最大31伏不等  

    我知道我们无法在10.4伏电压下达到10安培要求,但任何电流都是有用的。  

    电流越大,我们就越能更好地利用这一应用,我们就会尝试找到一个10至20安培范围的直流-直流

    我们希望建立一个最大输入电压点来跟踪直流至直流

    我们将使用耗尽的电池提供输入源直流至直流的输出将被馈 入恒流控制器,因此我们将使用剩余的电量为24伏电池充电。  

    如果此设备只是一个降压设备,则说明 Webench 工具为什么不工作  

    我将了解一下设计计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,蒂莫西感谢您的回复,我相信这款设备是一种升压功能??? 随着 IC 的所有紧缩,毛利也发生了变化。

    我在标题中包括了输入规格,但我会澄清

    输入电压范围很宽,使用升压功能的最小电压为10.4伏,如果可能,使用降压功能的最大电压为55伏。  

    输出将从最小20伏至最大31伏不等  

    我知道我们无法在10.4伏电压下达到10安培要求,但任何电流都是有用的。  

    电流越大,我们就越能更好地利用这一应用,我们就会尝试找到一个10至20安培范围的直流-直流

    我们希望建立一个最大输入电压点来跟踪直流至直流

    我们将使用耗尽的电池提供输入源直流至直流的输出将被馈 入恒流控制器,因此我们将使用剩余的电量为24伏电池充电。  

    如果此设备只是一个降压设备,则说明 Webench 工具为什么不工作  

    我将了解一下设计计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚检查,原设备是 LM5118,因此在裁员期间,一定有人推荐 LM5145VH

    此设备仅为降压设备  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    LM5118是一个双开关降压-升压控制器。 对于此电流级别,您可能需要转至4开关降压升压,例如 LM5176 (最大值为55V)。 该零件的产品文件夹中还有一个快速启动文件,请参见此处:

    LM5176数据表,产品信息和支持| TI.com

    此致,

    蒂姆