This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:输出瞬态降

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084346/tps55340-output-transient-drop

部件号:TPS55340

 

 设计采用 tps55340,DC4。 5V-9Vin,DC5Vout,输出1。 2A. 示意图如下所示。 加载时电压下降,然后恢复。 请帮助分析原因? 也不能用 WEBENCH 进行模拟;这种材料是否能获得此输出参数 ?

变压器参数:电感2.4uh,磁芯 eri7 5. 转向比:6:6

回扫电路

输入:4.5V-9V

输出:5V 1.2A 6W

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    感谢您使用 TPs55340。 您的示意图未随附,因此请在可能的情况下提供。 此外,我认为您在这里看到的是由于缺乏相距,因为您可以看到输出电压明显下降,然后随着一些振荡返回正常状态。  

    要解决此问题,我首先会将您的 Rcomp 值增加1.2倍,并将 Ccomp 值增加1.5倍,以增加您的中频增益,并将错误放大器的值减少零。

    要查看这是否有帮助,您可以绘制输出电压,负载电流和 COMP 图吗?

    此致,

    理查德