This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM340:LM340-15/NOPB 的交叉与环境热阻

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1084269/lm340-junction-to-ambient-thermal-resistance-of-lm340-15-nopb

部件号:LM340

您好,专家,

数据表中有4条曲线图。3,客户在评估 LM340-15/NOPB 的热性能时应使用哪条曲线?

此致,

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,  

    此图显示具有不同 RJA 值的功耗。 这是为了让您了解设备将根据您的应用程序散热多少。  

    RJA 受 PCB 布局和 Cooper 影响。 数据表的第10部分 对此进行了详细介绍。 此外,您还可以参阅我们的应用手册:“对板布局对 LDO 热量性能影响的实证分析”,该报告将更详细地介绍。  

    因此,根据您的主板和您拥有的 RJA 的数量,图3将提供一个关于它如何应用于您的应用的信息。  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔