This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:相对荷电状态(2)

Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083209/bq40z80-relative-state-of-charge-2

部件号:BQ40Z80
“线程:测试BQSTUDIO”中讨论的其它部件

您好,  

我们完成了第一组测试( 这是线程 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070958/bq40z80-relative-state-of-charge 的连续测试)

我们已经有了这份日志(同时使用总线时出现错误)

我们为电池充电了8.4 V,但由于过充,电池已停止为7.856 (达到额定电压前达到100%)。

让我知道如何继续诊断问题。

e2e.ti.com/.../log-carica-drone.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    日志具有完全充电容量=72和 RSOC =72

    我不知道这里的历史。 你知道72岁的情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道;这是我们需要解决的问题的一部分。

    您建议如何进行调查? 我们是否进行了特定测试以下载其他数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fabrizio,

    黄金图像编程后,您是否立即获得这些值? 在这种情况下,金色的图像可能是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我们在一个周期后遇到了这个问题...但您是否建议重复学习周期?

    我们应该从新的电池组开始还是清除数据(如何操作?) 是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我们为 BMS 和学习周期设定的参数:

    2  节18650 Samsung 30Q I 系列电池
    设计容量 mAh:2950 mAh
    设计电压:7.2V (2x3.6)  
    设计容量 CWH:2.95*7.2*100= 2124千瓦时
    充电端子锥电流:150mA
    DSG 电流热敏电阻:100mA
    CHG 电流热电流:50mA
    退出电流:10mA
    端子电压:5000mV

    化学 ID 2085

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好从一开始就重新开始。 对 GG 文件进行编程,对化学进行编程并运行学习周期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是“绿-绿-绿-绿文件”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 具有“数据存储器”选项卡。 您可以导出和导入扩展名为 GG.CSV 的文件中的数据闪存设置。 我们将这些文件称为 GG 文件。